Card 卡片
大约 1 分钟
Card 卡片
通用卡片容器
何时使用
最基础的卡片容器,可承载文字、列表、图片、段落,常用于后台概览页面。
示例
基本使用:
API
Card
| 参数 | 说明 | 类型 | 默认值 | 版本 |
|---|---|---|---|---|
| activeTabKey | 当前激活页签的 key | string | - | |
| bodyStyle | 内容区域自定义样式 | object | - | |
| bordered | 是否有边框 | boolean | true | |
| defaultActiveTabKey | 初始化选中页签的 key,如果没有设置 activeTabKey | string | 第一个页签 | |
| extra | 卡片右上角的操作区域 | string|slot | - | |
| headStyle | 自定义标题区域样式 | object | - | |
| hoverable | 鼠标移过时可浮起 | boolean | false | |
| loading | 当卡片内容还在加载中时,可以用 loading 展示一个占位 | boolean | false | |
| size | card 的尺寸 | default | small | default | |
| tabList | 页签标题列表, 可以通过 customTab(v3.0) 插槽自定义 tab | Array<{key: string, tab: any}> | - | |
| title | 卡片标题 | string|slot | - | |
| type | 卡片类型,可设置为 inner 或 不设置 | string | - |
Card 插槽
| 插槽名称 | 说明 | 参数 | |
|---|---|---|---|
| actions | 卡片操作组,位置在卡片底部 | - | |
| cover | 卡片封面 | - | |
| customTab | 自定义 tabList tab 标签 | { item: tabList[number] } | |
| extra | 卡片右上角的操作区域 | - | |
| tabBarExtraContent | tab bar 上额外的元素 | - | |
| title | 卡片标题 | - |
事件
| 事件名称 | 说明 | 回调参数 | 版本 | |
|---|---|---|---|---|
| tabChange | 页签切换的回调 | (key) => void | - |
Card.Grid
Card.Meta
| 参数 | 说明 | 类型 | 默认值 | 版本 |
|---|---|---|---|---|
| avatar | 头像/图标 | slot | - | |
| description | 描述内容 | string|slot | - | |
| title | 标题内容 | string|slot | - |