Radio 单选
大约 1 分钟
Radio 单选
何时使用
- 用于在多个备选项中选中单个状态。
- 和 Select 的区别是,Radio 所有选项默认可见,方便用户在比较中选择,因此选项不宜过多。
代码演示
基本用法
基本用法。
Radio 不可用
Radio 不可用。
横向排列
多项选择
API
Radio/Radio.Button
| 参数 | 说明 | 类型 | 默认值 |
|---|---|---|---|
| autofocus | 自动获取焦点 | boolean | false |
| checked(v-model) | 指定当前是否选中 | boolean | false |
| disabled | 禁用 Radio | boolean | false |
| value | 根据 value 进行比较,判断是否选中 | any | - |
注意
- value与ant设计此组件API重复,无法扩展value,也无法与全部v-model:value保持统一,所有录入组件应统一v-model或者v-model:value,但此组件例外
RadioGroup
单选框组合,用于包裹一组 Radio。
| 参数 | 说明 | 类型 | 默认值 | 版本 |
|---|---|---|---|---|
| buttonStyle | RadioButton 的风格样式,目前有描边和填色两种风格 | outline | solid | outline | |
| disabled | 禁选所有子单选器 | boolean | false | |
| name | RadioGroup 下所有 input[type="radio"] 的 name 属性 | string | - | |
| options | 以配置形式设置子元素 | string[] | number[] | Array<{ label: string value: string disabled?: boolean }> | - | |
| optionType | 用于设置 Radio options 类型 | default | button | default | 3.0.0 |
| size | 大小,只对按钮样式生效 | large | default | small | default | |
| value(v-model) | 用于设置当前选中的值 | any | - |
RadioGroup 事件
| 事件名称 | 说明 | 回调参数 |
|---|---|---|
| change | 选项变化时的回调函数 | Function(e:Event) |
方法
Radio
| 名称 | 描述 |
|---|---|
| blur() | 移除焦点 |
| focus() | 获取焦点 |