TimePicker 时间选择器
大约 2 分钟
TimePicker 时间选择器
输入或选择时间的控件。
何时使用
当用户需要输入一个时间,可以点击标准输入框,弹出时间面板进行选择。
代码演示
基本用法
最简单的用法,在浮层中可以选择或者输入日期。
12 小时制
12 小时制的时间选择器,默认的 format 为 h:mm:ss a。
日期联动
日期联动
API
| 参数 | 说明 | 类型 | 默认值 | 版本 |
|---|---|---|---|---|
pressLine新增 | 组件右上角文本 | string | ||
| allowClear | 是否展示清除按钮 | boolean | true | |
| autofocus | 自动获取焦点 | boolean | false | |
| bordered | 是否有边框 | boolean | true | |
| clearIcon | 自定义的清除图标 | v-slot:clearIcon | - | |
| clearText | 清除按钮的提示文案 | string | clear | |
| disabled | 禁用全部操作 | boolean | false | |
| disabledHours | 禁止选择部分小时选项 | function() | - | |
| disabledMinutes | 禁止选择部分分钟选项 | function(selectedHour) | - | |
| disabledSeconds | 禁止选择部分秒选项 | function(selectedHour, selectedMinute) | - | |
| format | 展示的时间格式 | string | HH:mm:ss | |
| getPopupContainer | 定义浮层的容器,默认为 body 上新建 div | function(trigger) | - | |
| hideDisabledOptions | 隐藏禁止选择的选项 | boolean | false | |
| hourStep | 小时选项间隔 | number | 1 | |
| inputReadOnly | 设置输入框为只读(避免在移动设备上打开虚拟键盘) | boolean | false | |
| minuteStep | 分钟选项间隔 | number | 1 | |
| open(v-model) | 面板是否打开 | boolean | false | |
| placeholder | 没有值的时候显示的内容 | string | [string, string] | 请选择时间 | |
| popupClassName | 弹出层类名 | string | - | |
| popupStyle | 弹出层样式对象 | object | - | |
| renderExtraFooter | 选择框底部显示自定义的内容 | v-slot:renderExtraFooter | - | |
| secondStep | 秒选项间隔 | number | 1 | |
| showNow | 面板是否显示“此刻”按钮 | boolean | - | |
| suffixIcon | 自定义的选择框后缀图标 | v-slot:suffixIcon | - | |
| use12Hours | 使用 12 小时制,为 true 时 format 默认为 h:mm:ss a | boolean | false | |
| value(v-model) | 当前时间 | dayjs | - | |
| valueFormat | 可选,绑定值的格式,对 value、defaultValue 起作用。不指定则绑定值为 dayjs 对象 | string,具体格式 | - |
事件
| 事件名称 | 说明 | 回调参数 |
|---|---|---|
| change | 时间发生变化的回调 | function(time: dayjs | string, timeString: string): void |
| openChange | 面板打开/关闭时的回调 | (open: boolean): void |
方法
| 名称 | 描述 |
|---|---|
| blur() | 移除焦点 |
| focus() | 获取焦点 |
TimeRangePicker
属性与 DatePicker 的 RangePicker 相同。还包含以下属性:
| 参数 | 说明 | 类型 | 默认值 | 版本 |
|---|---|---|---|---|
| order | 始末时间是否自动排序 | boolean | true |