TreeSelect 树选择
大约 4 分钟
TreeSelect 树选择
树型选择控件。
何时使用
类似 Select 的选择控件,可选择的数据结构是一个树形结构时,可以使用 TreeSelect,例如公司层级、学科系统、分类目录等等。
基础树选择:
可多选树选择:
线性样式树选择:
可搜索树选择:
API
Tree props
| 参数 | 说明 | 类型 | 默认值 | 版本 | |
|---|---|---|---|---|---|
| allowClear | 显示清除按钮 | boolean | false | ||
| defaultValue | 指定默认选中的条目 | string | string[] | - | ||
| disabled | 是否禁用 | boolean | false | ||
| dropdownClassName | 下拉菜单的 className 属性 | string | - | ||
| dropdownMatchSelectWidth | 下拉菜单和选择器同宽。默认将设置 min-width,当值小于选择框宽度时会被忽略。false 时会关闭虚拟滚动 | boolean | number | true | ||
| dropdownStyle | 下拉菜单的样式 | object | - | ||
| fieldNames | 替换 treeNode 中 label,value,children 字段为 treeData 中对应的字段 | object | {children:'children', label:'title', value: 'value' } | 3.0.0 | |
| filterTreeNode | 是否根据输入项进行筛选,默认用 treeNodeFilterProp 的值作为要筛选的 TreeNode 的属性值 | boolean | Function(inputValue: string, treeNode: TreeNode) (函数需要返回 bool 值) | Function | ||
| getPopupContainer | 菜单渲染父节点。默认渲染到 body 上,如果你遇到菜单滚动定位问题,试试修改为滚动的区域,并相对其定位。 | Function(triggerNode) | () => document.body | ||
| labelInValue | 是否把每个选项的 label 包装到 value 中,会把 value 类型从 string 变为 {value: string, label: VNode, halfChecked(treeCheckStrictly 时有效): string[] } 的格式 | boolean | false | ||
| listHeight | 设置弹窗滚动高度 | number | 256 | ||
| loadData | 异步加载数据 | function(node) | - | ||
| maxTagCount | 最多显示多少个 tag | number | - | ||
| maxTagPlaceholder | 隐藏 tag 时显示的内容 | slot | function(omittedValues) | - | ||
| multiple | 支持多选(当设置 treeCheckable 时自动变为 true) | boolean | false | ||
| notFoundContent | 当下拉列表为空时显示的内容 | slot | Not Found | ||
| placeholder | 选择框默认文字 | string | slot | - | ||
| replaceFields | 替换 treeNode 中 label,value,key,children 字段为 treeData 中对应的字段 | object | {children:'children', label:'title', key:'key', value: 'value'} | 1.6.1 (3.0.0 废弃) | |
| searchPlaceholder | 搜索框默认文字 | string | slot | - | ||
| searchValue(v-model) | 搜索框的值,可以通过 search 事件获取用户输入 | string | - | ||
| showCheckedStrategy | 定义选中项回填的方式。TreeSelect.SHOW_ALL: 显示所有选中节点(包括父节点). TreeSelect.SHOW_PARENT: 只显示父节点(当父节点下所有子节点都选中时). 默认只显示子节点. | enum{TreeSelect.SHOW_ALL, TreeSelect.SHOW_PARENT, TreeSelect.SHOW_CHILD } | TreeSelect.SHOW_CHILD | ||
showSearch(*) | 在下拉中显示搜索框(仅在单选模式下生效) | boolean | false | ||
showArrow(*) | 在下拉中显示下拉箭头(当为multiple时自动变为false) | boolean | true | ||
| size | 选择框大小,可选 large small | string | 'default' | ||
| suffixIcon | 自定义的选择框后缀图标 | VNode | slot | - | ||
| tagRender | 自定义 tag 内容,多选时生效 | slot | - | 3.0 | |
| title | 自定义标题 | slot | 3.0.0 | ||
| treeCheckable | 显示 checkbox | boolean | false | ||
| treeCheckStrictly | checkable 状态下节点选择完全受控(父子节点选中状态不再关联),会使得 labelInValue 强制为 true | boolean | false | ||
| treeData | treeNodes 数据,如果设置则不需要手动构造 TreeNode 节点(value 在整个树范围内唯一) | array<{value, label, children, [disabled, disableCheckbox, selectable]}> | [] | ||
| treeDataSimpleMode | 使用简单格式的 treeData,具体设置参考可设置的类型 (此时 treeData 应变为这样的数据结构: [{id:1, pId:0, value:'1', label:"test1",...},...], pId 是父节点的 id) | false|Array<{ id: string, pId: string, rootPId: null }> | false | ||
| treeDefaultExpandAll | 默认展开所有树节点 | boolean | false | ||
| treeDefaultExpandedKeys | 默认展开的树节点 | string[] | number[] | - | ||
| treeExpandedKeys(v-model) | 设置展开的树节点 | string[] | number[] | - | ||
| treeIcon | 是否展示 TreeNode title 前的图标,没有默认样式,如设置为 true,需要自行定义图标相关样式 | boolean | false | ||
| treeLine | 是否展示线条样式,请参考 Tree - showLine | boolean | object | false | 3.0 | |
| treeNodeFilterProp | 输入项过滤对应的 treeNode 属性 | string | 'value' | ||
| treeNodeLabelProp | 作为显示的 prop 设置 | string | 'title' | ||
| value(v-model) | 指定当前选中的条目 | string | string[] | - | ||
| virtual | 设置 false 时关闭虚拟滚动 | boolean | true | 3.0 |
注意
- showSearch 存在bug,不仅仅是在单选模式下生效
- showArrow 存在bug, 比如showArrow默认为true,但在model为multiple时不生效,需要显示设置showArrow
事件
| 事件名称 | 说明 | 回调参数 | 版本 |
|---|---|---|---|
| change | 选中树节点时调用此函数 | function(value, label, extra) | |
| dropdownVisibleChange | 展开下拉菜单的回调 | function(open) | 3.0 |
| search | 文本框值变化时回调 | function(value: string) | |
| select | 被选中时调用 | function(value, node, extra) | |
| treeExpand | 展开节点时调用 | function(expandedKeys) |
Tree 方法
| 名称 | 描述 |
|---|---|
| blur() | 移除焦点 |
| focus() | 获取焦点 |
TreeNode props
建议使用 treeData 来代替 TreeNode,免去手工构造麻烦
| 参数 | 说明 | 类型 | 默认值 | 版本 |
|---|---|---|---|---|
| checkable | 当树为 checkable 时,设置独立节点是否展示 Checkbox | boolean | - | |
| disableCheckbox | 禁掉 checkbox | boolean | false | |
| disabled | 是否禁用 | boolean | false | |
| isLeaf | 是否是叶子节点 | boolean | false | |
| key | 此项必须设置(其值在整个树范围内唯一) | `string | number` | - |
| selectable | 是否可选 | boolean | true | |
| title | 树节点显示的内容 | `string | slot` | '---' |
| value | 默认根据此属性值进行筛选(其值在整个树范围内唯一) | string | - |