Menu 导航菜单
大约 3 分钟
Menu 导航菜单
为页面和功能提供导航的菜单列表。
何时使用
导航菜单是一个网站的灵魂,用户依赖导航在各个页面中进行跳转。一般分为顶部导航和侧边导航,顶部导航提供全局性的类目和功能,侧边导航提供多级结构来收纳和排列网站架构。
更多布局和导航的使用可以参考:通用布局。
开发者注意事项
- Menu 元素为
ul,因而仅支持li以及script-supporting子元素。因而你的子节点元素应该都在Menu.Item内使用。 - Menu 需要计算节点结构,因而其子元素仅支持
Menu.*以及对此进行封装的 HOC 组件。 - 必须为 SubMenu 设置唯一 key
代码演示
缩起内嵌菜单
内嵌菜单可以被缩起/展开。
API
Menu
| 参数 | 说明 | 类型 | 默认值 |
|---|---|---|---|
| forceSubMenuRender | 在子菜单展示之前就渲染进 DOM | boolean | false |
| inlineCollapsed | inline 时菜单是否收起状态 | boolean | - |
| inlineIndent | inline 模式的菜单缩进宽度 | number | 24 |
| mode | 菜单类型,现在支持垂直、水平、和内嵌模式三种 | vertical | horizontal | inline | vertical |
| multiple | 是否允许多选 | boolean | false |
| openKeys(v-model) | 当前展开的 SubMenu 菜单项 key 数组 | string[] | |
| overflowedIndicator | 用于自定义 Menu 水平空间不足时的省略收缩的图标 | slot | <EllipsisOutlined /> |
| selectable | 是否允许选中 | boolean | true |
| selectedKeys(v-model) | 当前选中的菜单项 key 数组 | string[] | |
| subMenuCloseDelay | 用户鼠标离开子菜单后关闭延时,单位:秒 | number | 0.1 |
| subMenuOpenDelay | 用户鼠标进入子菜单后开启延时,单位:秒 | number | 0 |
| theme | 主题颜色 | light | dark | light |
| triggerSubMenuAction | 修改 Menu 子菜单的触发方式 | click | hover | hover |
Menu 事件
| 事件名称 | 说明 | 回调参数 |
|---|---|---|
| click | 点击 MenuItem 调用此函数 | function({ item, key, keyPath }) |
| deselect | 取消选中时调用,仅在 multiple 生效 | function({ item, key, selectedKeys }) |
| openChange | SubMenu 展开/关闭的回调 | function(openKeys: string[]) |
| select | 被选中时调用 | function({ item, key, selectedKeys }) |
Menu.Item
| 参数 | 说明 | 类型 | 默认值 | 版本 |
|---|---|---|---|---|
| disabled | 是否禁用 | boolean | false | |
| icon | 菜单图标 | slot | 2.8.0 | |
| key | item 的唯一标志 | string | ||
| title | 设置收缩时展示的悬浮标题 | string | slot |
Menu.SubMenu
| 参数 | 说明 | 类型 | 默认值 | 版本 |
|---|---|---|---|---|
| disabled | 是否禁用 | boolean | false | |
| expandIcon | 自定义 Menu 展开收起图标 | slot | 箭头图标 | |
| icon | 菜单图标 | slot | 2.8.0 | |
| key | 唯一标志, 必填 | string | ||
| popupClassName | 子菜单样式 | string | 1.5.0 | |
| popupOffset | 子菜单偏移量,mode="inline" 时无效 | [number, number] | - | |
| title | 子菜单项值 | string|slot |
Menu.SubMenu 的子元素必须是 MenuItem 或者 SubMenu.
SubMenu 必须传递 key,如不传递,该 SubMenu 下子元素将提前渲染,而且部分场景无法进行有效高亮。
SubMenu 事件
| 事件名称 | 说明 | 回调参数 |
|---|---|---|
| titleClick | 点击子菜单标题 | ({ key, domEvent }) |
Menu.ItemGroup
| 参数 | 说明 | 类型 | 默认值 |
|---|---|---|---|
| title | 分组标题 | string|slot |
Menu.ItemGroup 的子元素必须是 MenuItem.
Menu.Divider
菜单项分割线,只用在弹出菜单内。
| 参数 | 说明 | 类型 | 默认值 | 版本 |
|---|---|---|---|---|
| dashed | 是否虚线 | boolean | false | 3.0 |