模板开发说明
考虑现有B端系统拥有一致的认证鉴权体系和统一的Layout外壳,在大仓v0.1.10中已进一步封装,抽离了统一的@fs/micro-app模板,适用于绝大部分B端系统。
使用
# 创建项目
fs-cli init
# 选择 vue3-admin-lib-template
# 启动
pnpm run dev模板如何产生
在我们阅读vue官方文档时,按如下操作可以得到一个极简的vue3示例应用,
# 创建
pnpm create vue@latest
# 启动
pnpm run dev
# 构建
pnpm run build通常我们开发一个新项目时,会基于上述得到的官方模板,然后不断开发适用于具体业务的模块。
比如常见的鉴权处理,路由处理,ui组件库处理,vite插件处理等,然后再一步开发layout部分,再进一步编写常规的CRUD管理模块。
通常针对公司早期只有一个项目按上述处理是丝毫没有问题的,无论是效率还是维护难度,开发体验都有保证,比如早期的Service系统就是典型的大而全的应用。
那上述大而全的应用,随着时间的拉长,业务不断扩张,会带来一些列的问题,
比如,随着需求不断迭代,内容会越来越多,项目也会越来越复杂,维护难度也会不断上升,直到有一天变成难以维护的巨石应用,启动时间,构建时间不断变长,往往害怕牵一发而动全身这种问题出现,开发者都会继续实现需求,而不会适时优化,适时丢弃无用代码,然后又进一步导致项目维护难度增大,总之开发体验毫无保障,也很难应对不断的业务迭代。
业内为了解决上述问题,避免系统不断膨胀,臃肿,技术栈老旧难以维护的问题,也有较多的探索与尝试,最后大家熟知的微前端方案脱颖而出,它能够很好的规避上述问题。
微前端的概念里会阐述,每一个应用都可以独立部署,独立访问,任何应用都可以作为主应用,也可以作为子应用。也就是各系统完全的独立。
但是,比较适用于企业内的解决方案,还是基于基座模式的微前端设计。
微前端的设计理念很简明,但实现却需要开发者仔细斟酌,不断探索,需要保证独立开发部署,也要保证开发体验一致,进而保证开发效率,以及团队规范的统一落地。
想一想我们这一路怎么摸索过来的就能发现问题,进而解决问题。
- 初期我们期望项目快速启动,快速落地,快速上线推向市场,会用一个仓库不断开发迭代,形成了我们的Service系统
- 后面我们发现这种巨石应用带来一些列的问题,探索了微前端的解决方案,从而保证各业务系统独立开发部署,如SSO集成平台下面的相关业务系统
- 在后面组件库搭建以保证各UI交互与表现行为一致,避免重复的处理样式与交互问题,基于此又搭建了业务组件,进一步保证统一UI交互的落地以及开发效率的提升
- 为了减少手动拷贝项目进行删减,我们有脚手架工具可以辅助创建新项目,避免手动拷贝带来的不稳定,不一致
上述一步步走来,解决了很多问题,每次用fs-cli init选择项目模板,能够很快的创建一个应用,但是这个应用里存在大量通用能力没有抽离,
mkdir test-app && cd test-app
fs-cli init
code ./打开这个test-app,只是一个纯静态模板,并未达到我们之间开发业务逻辑的目的,我们还需要开发认证模块,要改造外壳,再编写具体的业务逻辑,处理一些CRUD,针对单个项目来看似乎没什么问题,但是A项目,B项目,C项目,每增加一个项目都要开发上述的功能,如果是从别的项目复制过来,一来丢失cli自动化处理的作用,二来不可控还需要调试,更重要的是不可长期维护,长期扩展,也不具备较强的应变能力,
比如在将UUMS认证改为SSO认证的时候,需要侵入每一个项目单独修改, 在兼容微前端场景的时候,也是要单独侵入每一个项目做isMicroApp的判断,假如未来还有变化,又将如何应对。
对应的我们梳理通用模块,开发了统一的认证体系,权限体系,这种通用服务,再结合统一的UI交互行为我们开发了表格表单等通用业务组件,但似乎还有通用部分没有抽离,比如要处理微前端场景时需要再业务系统中处理layout是否显示,用户信息获取来源等,比如1.x的wms系统。
至此,发现共用部分存在于layout中,既然存在共用部分,考虑复用,我们自然是要进一步抽取的,所以形成了@fs/micro-app模板。
使用fs-cli init时,选择vue3-admin-lib-template模板即可,
pnpm run dev启动后即为一个完整应用,会内置layout,认证处理,权限处理,sentry处理等通用能力,业务开发时可直接添加路由,此应用可独立部署独立访问,也天然支持mom场景和sso集成平台场景。比如2.x的wms系统,现在的文控系统,工时系统等。
上述封装虽然极大的简化了开发方式,但是通常针对以下场景我们需要思考如何应对。
- 绝大部分项目都是统一的外壳,所以我们必然是要抽离这部分通用模块。但总有些项目定制化程度比较高,统一的layout并不是适用,此时就需要我们自定义编写模板(PS:可以参考1.0的wms系统,是业务内处理layout)。
- 新项目都会接入权限平台权限,但有些项目由于历史原因需要暂时接Service的权限数据,比如工时系统2.0,此时我们应该如何做,还要考虑未来工时系统也接入权限平台数据,如何快速适配(PS:可以参考工时系统2.0,接入的是Service权限数据)。
如何开发模板
基于上述,我们明白了如何通过官方提供的模板快速开发一个纯净的vue应用pnpm create vue@latest,也明白了如何通过fs-cli init快速创建一个适用于企业内部的完整vue应用。
那针对不一致的layout我们需要开发适用于本项目的模板,如果此模板未来也适用于其他应用,就应该进一步从业务系统中抽至大仓,整个过程是和共建通用组件是一致的,适用于业务就在业务系统里面定制开发,若识别到其他应用也会使用,就应该考虑抽离,统一维护了。
- 使用
fs-cli创建常规vue3-admin-lib-template应用,如test-app - 复制
fs-web-library/apps/micro-app/src至test-app/app/src中 - 将
test-app/src/main.ts中的import startApp from '@fs/micro-app'改为成本地的import startApp from '../app/src'
此时项目layout使用的即为本地的内容,可以将test-app/app中的内容完全重写,以满足具体场景。
如何将上述在业务系统内开发的模板迁移至大仓,供其他业务系统使用?反向复制过去就行了。
- 将业务仓库中的
test-app/app/src复制到fs-web-library/apps/xx-app/src中 - 补全私有包信息及打包配置即可,可以把
fs-web-library/apps/main-app/中的package.json,tsconfig.json,vite.config.ts三个文件复制过去,改掉package.json中的name字即可 - 如何调试,将
fs-web-library/playground/src/main.ts中的import startApp from '@fs/micro-app'更改为import startApp from '@fs/xx-app'即可 - 调试结束,提交
fs-web-library/apps/xx-app,并发布版本即可在业务系统中体验
关于模板扩展
若有H5项目,需要接公司内部完整的认证流程以及权限,可直接复用大仓内的Passport和User相关模块,因为认证流程和权限一般都是一套接口,不用二次开发处理认证相关。
其他说明
凡是能抽出来的东西,都只是考虑普适性,若不能满足时,则需要自定义相关模块。
- 如果layout不适用当前业务,就自定义实现
模板App - 如果认证体系不是公司内部统一的sso,那就自定义实现
PassportService - 如果表格,查询表单,表单,与统一UI交互大相径庭,那就使用原始的开发方案,即
@fs/smart-design中的form,table开发对应逻辑 - 如果真有所有都不适用的场景,那就用官方的模板
pnpm create vue@latest创建空白应用,从零到一的开发