常见问题
梳理常见问题说明。
如何自定义环境?(^0.1.21)
通常情况下,大仓内置相关配置项,业务侧无需关注。
默认配置如下:
export interface EnvConfig {
/** Login URL for authentication */
loginUrl: string
/** Authorization and permission service URL */
authUrl: string
}
/**
* 域名配置映射
* 集中管理所有环境的配置,便于维护,权限平台地址:
* - [test](https://test-platform-auth.whgxwl.com)
* - [feisu](http://auth.feisu.com)
* - [pre](https://pre-platform-auth.whgxwl.com)
* - [prod](https://fs-platform-auth.fs.com)
*/
const DOMAIN_CONFIG_MAP: DomainConfigMap = {
'fs.com': {
loginUrl: 'https://sso.fs.com',
authUrl: 'https://fs-platform-auth-api.fs.com',
},
'whgxwl.com': {
loginUrl: 'https://sso.whgxwl.com',
authUrl: 'https://test-platform-auth-api.whgxwl.com',
},
// 蔡甸
'feisu.com': {
loginUrl: 'http://sso.feisu.com',
authUrl: 'http://api-auth.feisu.com',
},
// 预发布环境特殊处理
'pre-whgxwl.com': {
loginUrl: 'https://pre-sso.whgxwl.com',
authUrl: 'https://pre-api-auth.whgxwl.com',
},
}若遇到自定义处理环境映射的情况,可按如下方式在业务侧配置。
方式一:
const app = startApp({
configure: {
loginUrl: 'http://sso.feisu.com',
authUrl: 'https://test-platform-auth-api.whgxwl.com',
},
// ...
})方式二:
import { configure } from '@fs/lib'
configure({
loginUrl: 'http://sso.feisu.com',
authUrl: 'https://test-platform-auth-api.whgxwl.com',
})
const app = startApp({
// ...
})好的处理方式?
TIP
目前前端处理公共API请求会与环境绑定,将完整的url打包到静态文件中,这样一旦涉及变更会很被动,每一次变更都意味着前端需要改代码,再发布。比如新增的蔡甸环境,pre环境等,每一个环境都要做映射,A系统改,B系统改,N个系统都要改,即便抽离大仓,依然也逃不过相关业务系统升级+发布。
如果这块交出去交由Nginx配置处理会更合适,无论后端的环境怎么变动,对外的 API Url 怎么改,前端都无需关注,也无需改动。
另外,针对认证平台和权限平台这种通用平台,是没必要跟着环境走的,或者说前端暂时不用关注,只要测试环境和正式环境就可以满足业务开发流程。如Notify平台即是如此。
如何切换认证方式?
library内置多种认证方式,默认为sso认证,(早期为uums,后sso接入统一登录平台)。
继承关系如下:
// interface API
export interface IPassportService {
login(redirectUrl?: string): void
logout(): void
fetchUserInfo(): Promise<IUserInfo>
fetchPermission(): Promise<IPermissionData>
}
// UUMS 认证
class BasePassportService implements IPassportService {}
// SSO 认证
class SsoPassportService extends BasePassportService {}
// Mom 微前端认证
class MicroPassportService extends SsoPassportService {}切换为uums认证方式:
// main.ts
import { BasePassportService, ServiceType, provideServiceContext } from '@fs/lib'
provideServiceContext(ServiceType.passport, new BasePassportService())切换为sso认证方式(默认):
// main.ts
import { ServiceType, SsoPassportService, provideServiceContext } from '@fs/lib'
provideServiceContext(ServiceType.passport, new SsoPassportService())如何接入Mom平台微前端环境?
以文控接入为例:
子应用
子应用 document-control-management
- 注入微前端认证逻辑
// mom微前端 认证
if (micro.isMicroApp) {
provideServiceContext(ServiceType.passport, new MicroPassportService())
}- 路由添加
base
- 处理菜单路由事件
PS: 根据官方文档所述,似乎可以不必如下处理?
// 微前端 环境处理
if (micro.isMicroApp) {
// 监听基座下发的数据变化
const microApp = micro.getMicroAppInstance()
microApp.addDataListener((data: { path: string }) => {
// 当基座下发跳转指令时进行跳转
if (data.path) {
app.router.push(data.path)
}
})
}TIP
目的: 如何不改动业务系统任何代码,实现既能单独部署独立访问,又可以兼容微前端场景?
0.1.10 版本开始,上述第1,2,3条@fs/core模块已经内置,业务系统开发时无需关注,无需任何修改。
如文控支持微前端场景,要修改哪些地方? ps: 可以忽略layout侧边栏的处理,因为后续会沉入fs-cli/vue3-admin-lib-template模板中,下一步也可能直接抽成模板App。
假如未来wms接入sso集成平台,直接升级大仓版本即可,无需任何修改。就可以实现子应用,主应用都不用任何代码修改。
主应用
由于主应用菜单权限逻辑,是要到service平台配置,再到微前端管理平台配置,还要在主应用内做硬编码MAP映射,整个环节比较麻烦,且主应用有代码变动,子应用菜单有调整都要同步处理主应用。
以下示例仅说明如何做本地调试。
TIP
完整方式是去微前端管理平台配置localhost:port这样,但是要针对多个环境多次配置,比如开发调试时,测试环境时,生产环境,考虑本地开发方便起见,可直接按下述步骤修改源数据进行调试验证。
- 方式一:直接修改标签数据
<micro-app></micro-app>
点击任意菜单,即可访问子应用。
- 方式二:修改API接口源数据
点击任意菜单,即可访问子应用。
以上仅示例本地调试阶段,跟具体业务无关,比如看一下样式是否有冲突,权限是否正常等,修改无需提交,
关键,与业务强相关,同时也比较痛苦的地方,是需要在多个平台配置菜单及权限,然后在主应用内硬编码菜单权限的映射关系,每新接一个子应用就需要手动去修改主应用的代码。
如何接入SSO集成平台微前端环境?
不同于mom平台,接入sso集成平台会比较简单清晰,只需子应用做适配,无需关注主应用,更不用修改主应用代码。
子应用
与mom接入一致,只需接入一次,接入后可支持mom平台和sso平台。
主应用
与mom不同的是,sso集成平台菜单权限管理只依赖权限平台,权限统一管理,无须多平台乘多次配置,也无需任何代码改动。
本地开发如何调试?
由于权限平台对业务来说只需提供测试环境和生产环境,所以可直接修改权限平台接口返回的数据来进行本地调试,以下两个步骤同上述mom接入流程。
- 方式一:直接修改标签数据
<micro-app></micro-app>
然后点任意菜单即可进入本地所启应用。
- 方式二:直接修改API接口源数据
然后点任意菜单即可进入本地所启应用。
TIP
针对上述子应用接入sso集成平台,或者接入mom平台,子应用只需少量改动即可,若不是对接mom,无需关注主应用,也无需任何代码改动。
文档参考
如何接入sentry?
大仓内置sentry统一配置,业务系统接入可参考文控系统,或wms系统。
详细对接文档见Sentry对接文档,或官方文档。
以下仅说明使用大仓如何接入:
- 添加sentry错误上报配置
// main.ts
app.initSentry({
dsn: 'https://c6000d****8b@sentry.fs.com/26', // 来自于sentry.fs.com平台创建project DSN
release: __SENTRY_RELEASE__, // 来自于vite.define配置项,用于统一版本
})- 添加sourcemap上传配置
添加环境配置
# .env
# Sentry
SENTRY_ORG = sentry
SENTRY_URL = https://sentry.fs.com
SENTRY_AUTH_TOKEN = sntrys_eyxxxqMY // 来自于sentry.fs.com平台个人AuthToken安装vite插件@sentry/vite-plugin,并添加相关配置
// vite.config.ts
const project = env.VITE_APP_CODE.replace(/\B([A-Z])/g, '-$1').toLowerCase()
const release = `${project}@${env.npm_package_version}+${mode}`
// Put the Sentry vite plugin after all other plugins
sentryVitePlugin({
disable: command !== 'build',
project,
org: env.SENTRY_ORG,
authToken: env.SENTRY_AUTH_TOKEN,
url: env.SENTRY_URL,
telemetry: false,
// debug: ['development', 'test'].includes(mode),
release: {
name: release,
deploy: { env: mode },
},
sourcemaps: {
assets: './dist/assets/**',
ignore: ['node_modules'],
filesToDeleteAfterUpload: './dist/**/*.map',
},
errorHandler: (err) => {
console.log('sentry error:', err)
},
})模板化
在大仓v0.1.10之后,已抽离出通用layout模板,上述如何接入微前端业务开发时无需关注,使用此模板内置独立访问独立部署,以及自动适应微前端场景,业务系统无需任何修改,另外也包含其他共用处理,只需按常规vue3项目开发即可。